Desplazamiento axial

Los ejes u otros componentes rotativos de la máquina están generalmente soportados por un rodamiento fijo y otro libre; ver la sección Disposiciones de rodamientos.
Los rodamientos fijos proporcionan una fijación axial para el componente de la máquina en ambos sentidos. Los rodamientos más adecuados para este fin son los que admiten cargas combinadas, o los que pueden proporcionar un guiado axial en combinación con un segundo rodamiento, consulte la matriz.
Los rodamientos libres deberán permitir el desplazamiento axial del eje, de manera que los rodamientos no se sobrecarguen, por ejemplo, a causa de la dilatación térmica del eje. Entre los rodamientos más adecuados para la posición libre, se encuentran los rodamientos de agujas y los rodamientos de rodillos cilíndricos de diseño NU y N (fig 1). También se pueden usar rodamientos de rodillos cilíndricos de diseño NJ y algunos rodamientos completamente llenos de rodillos cilíndricos, sin jaula.
Para las aplicaciones que requieren un desplazamiento axial relativamente grande y en las que el eje puede estar desalineado, el rodamiento libre ideal es el CARB (fig 2).
Todos estos rodamientos permiten el desplazamiento axial del eje con respecto al alojamiento en el rodamiento. Los valores para el desplazamiento axial permisible dentro del rodamiento, se muestran en las tablas de productos correspondientes.
Si se utilizan rodamientos no desarmables, por ejemplo, rodamientos rígidos de bolas o rodamientos de rodillos a rótula (fig 3) como rodamientos libres, uno de los aros del rodamiento debe tener un ajuste libre; ver la sección Fijación radial de rodamientos.
SKF logo