Velocidades límite

La velocidad límite está determinada por criterios entre los que se encuentran la estabilidad de la forma o la resistencia de la jaula, la lubricación de las superficies guía de la jaula, las fuerzas centrífugas y giratorias que actúan sobre los elementos rodantes y otros factores que limitan la velocidad.
La experiencia obtenida de las pruebas de laboratorio y en aplicaciones prácticas nos indica que hay velocidades máximas que no se deben exceder, tanto por razones técnicas como por los elevados costes que implica mantener la temperatura de funcionamiento a un nivel aceptable.
Las velocidades límites se indican en las tablas de productos, y se basan en los requisitos de aplicaciones de alta velocidad; tenidos en cuenta para diseñar los rodamientos y las jaulas mostrados en este catálogo.
Puede que los rodamientos funcionen a velocidades más altas que las especificadas en las tablas, pero entonces se deberán considerar algunos factores como la exactitud de giro, el diseño de la jaula, la lubricación y la evacuación del calor. Por lo tanto, se recomienda contactar con el departamento de ingeniería de aplicaciones de SKF.
Además, se deben tener en cuenta algunos aspectos adicionales, como la lubricación de las superficies guía de la jaula y la fuerza de cizallamiento del lubricante, determinadas por el aceite base y el espesante, ver la sección Lubricación con grasa.
Para determinados rodamientos, en los que la velocidad límite no está determinada por el calor producido en los contactos entre los elementos rodantes y los caminos de rodadura, sólo se muestran las velocidades limitantes en las tablas de productos. Entre estos rodamientos se encuentran, por ejemplo, los rodamientos completamente llenos de elementos rodantes y los que llevan obturaciones rozantes.
Se debe recordar que para que un rodamiento pueda funcionar de un modo satisfactorio a altas velocidades, debe estar sometido a una determinada carga mínima. Encontrará los detalles en las secciones correspondientes a cada producto bajo el encabezado "Carga mínima".
SKF logo