Espacio libre en ambos lados del rodamiento

Para evitar la interferencia entre las piezas giratorias del rodamiento y las piezas fijas de la máquina, se debe proporcionar un espacio libre (Ca) tal como se indica en la (fig. 1).
El ancho necesario del espacio libre Ca depende de lo siguiente:
  • la desalineación real;
  • requisitos de espacio del lubricante
El espacio libre requerido debe corresponder, al menos, a 20 veces el valor mínimo del juego radial interno en el rodamiento desmontado (tabla 1 o tabla 2).
Para obtener más información, comuníquese con el Departamento de Ingeniería de Aplicaciones de SKF.
SKF logo