Clases de rendimiento

Rodamientos SKF Explorer

En respuesta a los requisitos de rendimiento cada vez más exigentes de la maquinaria moderna, SKF ha desarrollado la clase de rendimiento SKF Explorer para los rodamientos de rodillos.
Los rodamientos de rodillos a rótula SKF Explorer representan una importante mejora de rendimiento gracias a la optimización de la geometría interna y del acabado de todas las superficies de contacto, mediante la combinación de un tipo de acero extremadamente limpio y homogéneo con un tratamiento térmico exclusivo, lo que mejora la jaula, el perfil de los rodillos y la geometría de los caminos de rodadura.
Estas mejoras proporcionan los siguientes beneficios:
  • mayor capacidad de carga dinámica en comparación con los rodamientos de diseños convencionales;
  • mejor resistencia al desgaste;
  • reducción de los niveles de ruido y vibración;
  • menos calor por fricción;
  • vida útil del rodamiento significativamente mayor
Los rodamientos SKF Explorer reducen el impacto medioambiental, ya que permiten una reducción de las dimensiones y del consumo de lubricante y energía. Es igualmente importante la característica de los rodamientos SKF Explorer que permite reducir la necesidad de mantenimiento y contribuye a aumentar la productividad.
Los rodamientos SKF Explorer se muestran con un asterisco en las tablas de productos. Los rodamientos tienen la misma designación de los rodamientos estándares anteriores. No obstante, cada rodamiento al igual que su caja están marcados con el nombre “SKF EXPLORER”.
SKF logo