Unidades de rodamientos de dos piezas para las coladas continuas

SKF ha desarrollado unidades de rodamientos de dos piezas listas para montar en los rodillos motrices de la sección de refrigeración de las coladas continuas. Los soportes especiales son de acero moldeado y están refrigerados por agua. La tapa del soporte con su cámara de refrigeración integral tiene una altura de sección baja, ya que el diseño estándar incorpora únicamente una mitad del aro exterior situada en la base del soporte. El rodamiento de rodillos a rótula de la unidad consta normalmente de un aro interior en dos mitades con una ranura y orificios de lubricación, un anillo de fijación y una jaula en cuatro mitades, una mitad del aro exterior y dos obturaciones de laminillas con una abertura. La división del aro interior está en ángulo con el eje del rodamiento.
A petición, se facilitará más información sobre las unidades de rodamientos SKF de dos piezas para las coladas continuas.
SKF logo