Consideraciones de diseño

Los rodamientos de una hilera de rodillos cónicos pueden utilizarse con un segundo rodamiento (fig. 1) o como par apareado (→ Rodamientos de rodillos cónicos apareados). Los rodamientos deben ajustarse uno contra otro hasta alcanzar el juego o la precarga requeridos (→ Precarga del rodamiento).
Cuando el juego de funcionamiento de una disposición de rodamientos es demasiado grande, no se puede utilizar al máximo la capacidad de carga de ambos rodamientos. Una precarga excesiva aumenta la fricción, lo que a su vez aumenta la cantidad de calor por fricción y reduce la vida útil del rodamiento.

Procedimiento de ajuste

Al ajustar los rodamientos de rodillos cónicos uno contra el otro, se deben girar los rodamientos, de forma que los rodillos queden posicionados correctamente, es decir que la cara del extremo más grande de los rodillos quede en contacto con la pestaña guía.

Ajustes para los rodamientos en pulgadas

A diferencia de los rodamientos métricos, que están mecanizados con una tolerancia negativa, los rodamientos en pulgadas están mecanizados con una tolerancia positiva (tabla 1). Por lo tanto, no son aplicables las desviaciones del diámetro del eje y del soporte de rodamientos métricos.
La tabla 2 y la tabla 3 suministran ajustes adecuados para ejes y soportes para rodamientos de rodillos cónicos en pulgadas. Estos ajustes son válidos para los rodamientos con tolerancias Normales en aplicaciones típicas.
SKF logo