Diseños y versiones

Rodamientos de diseño básico
  • tienen un diseño y una geometría interna que proporcionan una mayor vida útil
  • tienen perfiles abombados de los caminos de rodadura y un acabado optimizado de la superficie de la pestaña guía en el aro interior que les permiten funcionar a una temperatura menor y consumir menos lubricante que los rodamientos de diseño convencional
  • sus valores de capacidad de carga cumplen con la norma ISO e incluso son superiores (→ tabla de productos)
  • ofrecen una solución rentable para aplicaciones industriales estándares
A pedido, SKF puede suministrar cualquier aro interior con conjunto de rodillos y jaula (cono) o cualquier aro exterior (copa) por separado (fig. 1).
Rodamientos SKF Explorer
SKF amplía continuamente su gama de rodamientos SKF Explorer. Además de los rodamientos de una hilera de rodillos cónicos SKF Explorer existentes (→ tabla de productos), SKF también puede fabricar, a pedido, rodamientos de rodillos cónicos de diseño básico como rodamientos SKF Explorer. Estos rodamientos de rodillos cónicos SKF Explorer están identificados con el sufijo de designación PEX.
Rodamientos para aplicaciones específicas

En el caso de las aplicaciones en las que los rodamientos están sometidos a condiciones de funcionamiento únicas, SKF puede fabricar a pedido rodamientos de una hilera de rodillos cónicos personalizados. Para satisfacer las necesidades de estas aplicaciones particulares, SKF puede fabricar, por ejemplo, rodamientos de piñón o de baja fricción con las siguientes características:

Rodamientos de piñón

  • están diseñados para los ejes de piñón de los diferenciales de las transmisiones automotrices para proporcionar un engranaje constante y preciso
  • tienen tolerancias geométricas muy estrechas y gran capacidad de precarga 
  • cuentan con características de fricción especiales y se pueden ajustar axialmente entre límites estrechos por medio del método de par de fricción
  • tienen un diseño interno que contribuye a la formación de una película de lubricante hidrodinámica para reducir sustancialmente la fricción y, como consecuencia, la temperatura de funcionamiento durante el período de rodaje 
  • no pierden su configuración de precarga si se montan, lubrican y mantienen de manera adecuada
  • se identifican con el sufijo de designación CL7C

Rodamientos de baja fricción

  • están diseñados para satisfacer las crecientes exigencias de reducción de la fricción y uso de energía 
  • la reducción de la fricción se optimiza a través de la geometría interna, del número de rodillos, del acabado de la superficie y del rediseño de su jaula
  • tienen un momento de fricción que es, al menos, un 30% inferior en comparación con los rodamientos SKF estándares del mismo tamaño
  • normalmente, no necesitan un procedimiento de rodaje gracias a sus perfiles de contacto optimizados, que ofrecen una distribución óptima de la carga y solo experimentan una pérdida de precarga inicial pequeña y controlada
  • generan menos calor por fricción y, por lo tanto, permiten intervalos de lubricación prolongados o velocidades más altas
  • cuentan con un conjunto de rodillos y jaula de menor masa y, por lo tanto, las fuerzas de inercia en el rodamiento son menores, lo que disminuye el riesgo de adherencias y deslizamientos
  • se utilizan, por lo general, en transmisiones industriales y automotrices
Rodamientos con un aro exterior con pestaña
SKF también fabrica determinados tamaños de rodamientos de una hilera de rodillos cónicos con una pestaña en el aro exterior (fig. 2). Estos rodamientos son fáciles de ubicar axialmente en el soporte. La fabricación del agujero del soporte resulta más fácil y más rentable, ya que no se requieren resaltes del soporte.
Jaulas

Los rodamientos de una hilera de rodillos cónicos SKF están equipados con una de las jaulas que se muestran en la tabla 1. La jaula estampada de acero estándar no está identificada en la designación del rodamiento. En caso de requerir jaulas no estándares, compruebe la disponibilidad antes de realizar el pedido.

Cuando se utilizan a temperaturas elevadas, algunos lubricantes pueden tener efectos perjudiciales sobre las jaulas de poliamida. Para obtener información sobre la idoneidad de las jaulas, consulte las secciones Jaulas y Materiales de las jaulas.

SKF logo