Rodamientos axiales de rodillos cónicos de doble efecto

Los rodamientos axiales de rodillos cónicos de doble efecto se usan principalmente junto con rodamientos de varias hileras de rodillos cilíndricos en las fábricas de laminado (fig. 1). Los rodamientos con una arandela de eje plana (fig. 2) son los más populares, ya que son capaces de soportar ligeras excentricidades del eje con respecto al alojamiento, del orden del juego radial interno del rodamiento radial con el que se utilizan. Se coloca un manguito distanciador entre las dos arandelas del soporte. Está diseñado de forma que los tornillos de la cubierta de la ampuesa puedan apretarse totalmente y no se requiera un ajuste especial del rodamiento mediante muelles.
Los rodamientos axiales de rodillos cónicos de doble efecto con caminos de rodadura cónicos en las arandelas de eje y de alojamiento (fig. 3) suelen tener una capacidad de carga axial mayor que los rodamientos con una arandela de eje plana, y son capaces de fijar radialmente el eje en cierta medida. Si la capacidad de carga de estos rodamientos no es adecuada con respecto a la vida útil requerida, pueden usarse en su lugar rodamientos de dos hileras de rodillos cónicos con un gran ángulo de contacto del diseño TDIS; consulte la sección Rodamientos de dos hileras de rodillos cónicos.
Puesto que los rodamientos axiales de rodillos cónicos de doble efecto van montados normalmente con un ajuste flojo en el cuello del cilindro, así como en la ampuesa, la arandela del eje de la mayoría de los rodamientos cuenta con una o dos ranuras de fijación. Es posible evitar que la arandela del eje gire en su asiento mediante el uso de llaves que fijen las ranuras, o por medios similares.
SKF logo