Rodamientos axiales de rodillos cónicos de simple efecto

Los rodamientos axiales de rodillos cónicos pequeños de simple efecto se usan casi exclusivamente para los pivotes de la dirección de vehículos comerciales (fig. 1). Tienen un conjunto completo de rodillos y se mantienen unidos mediante una tapa de chapa de acero (fig. 2). La mayoría de estos rodamientos llevan obturaciones rozantes de caucho de nitrilo (NBR) resistente al aceite y al desgaste (fig. 3). Están lubricados de por vida con una grasa multiusos y no necesitan mantenimiento. Hay varios diseños que se diferencian entre sí solamente por la arandela de alojamiento y la tapa (fig. 4).
Los rodamientos de simple efecto más grandes se diferencian por las arandelas: algunos tienen arandelas de eje y de alojamiento de dimensiones idénticas (fig. 5) y otros tienen arandelas con diseños diferentes (fig. 6).
Las arandelas de los rodamientos con arandelas de eje y de alojamiento idénticas (fig. 7) tienen un camino de rodadura cónico y una pestaña de retención. Los rodamientos que presentan este diseño son más apropiados para absorber cargas axiales muy pesadas como, por ejemplo, en las máquinas perforadoras o en los ganchos de las grúas. Estos rodamientos tienen una jaula que va centrada sobre ambas arandelas.
Los rodamientos con el otro diseño (fig. 8) tienen una arandela de eje con un camino de rodadura cónico y una pestaña de retención, mientras que la arandela de alojamiento es plana. Por lo tanto, los rodamientos que cuentan con este diseño aceptan un menor grado de excentricidades del eje con respecto al agujero del alojamiento del soporte, sin que esto perjudique el rendimiento del rodamiento. Con la excepción de algunos tamaños que están totalmente equipados con rodillos, los rodamientos incorporan una jaula centrada respecto al rodillo.
SKF logo