Rigidez axial

La rigidez axial depende de la deformación elástica (flexión) del rodamiento bajo carga y se puede expresar como la relación entre la carga y la flexión. No obstante, dado que la relación entre la flexión y la carga no es lineal, tan solo se pueden ofrecer unos valores orientativos (→ tabla de productos).

Estos valores son aplicables a las parejas de rodamientos montados con un ajuste de interferencia próximo a cero sobre un eje de acero, en condiciones estáticas y sometidos a cargas moderadas.

Se pueden calcular valores más precisos para la rigidez axial utilizando métodos informáticos avanzados. Para obtener más información, comuníquese con el Departamento de Ingeniería de Aplicaciones de SKF.

Al comparar rodamientos del mismo tamaño, los conjuntos de rodamientos que constan de tres o más rodamientos ofrecen una mayor rigidez axial que los conjuntos con dos rodamientos. Los valores orientativos para la rigidez axial de estos conjuntos se pueden calcular multiplicando los valores indicados en la tabla de productos por un factor indicado en la tabla 1.

Para los rodamientos híbridos, los valores orientativos para la rigidez axial se pueden obtener de la misma forma que para los rodamientos con bolas de acero. Sin embargo, el valor calculado se debe multiplicar luego por un factor de 1,11 (para todas las disposiciones y clases de precarga).

SKF logo