Diseño de las disposiciones de rodamientos

Las disposiciones de rodamientos que utilizan rodamientos de bolas de contacto angular de superprecisión se pueden especificar como rodamientos individuales o conjuntos de rodamientos.

En la tabla 1, se ofrece un ejemplo de las opciones disponibles al pedir rodamientos para una disposición de tres rodamientos.

SKF logo