Cargas equivalentes del rodamiento

Al determinar la carga equivalente de los rodamientos de bolas de contacto angular precargados, se debe tener en cuenta la precarga. Según las condiciones de funcionamiento, el componente axial de la carga Fa para una pareja de rodamientos dispuestos espalda con espalda o cara a cara se puede determinar aproximadamente con las siguientes ecuaciones.

Para los rodamientos emparejados bajo una carga radial y montados con un ajuste de interferencia

Para los rodamientos emparejados bajo una carga radial y precargados mediante muelles

Para los rodamientos bajo una carga axial y montados con un ajuste de interferencia

Para los rodamientos emparejados bajo una carga axial y precargados mediante muelles

donde


Fa=componente axial de la carga del rodamiento [kN]
Gm=

preload in the mounted bearing pair [N] (→ Preload in mounted bearing sets)

For S70 .. W series bearings, contact the SKF applications engineering service.

Gsprings=precarga proporcionada por los muelles [N] (en las aplicaciones de husillos, los aros de los rodamientos sometidos a una carga mediante muelles deben quedar libres para moverse axialmente)
Ka=fuerza axial externa que actúa sobre la disposición de rodamientos [N]

SKF logo