Capacidad de carga de los conjuntos de rodamientos

Los valores para la capacidad de carga básica (C, C0) y la carga límite de fatiga (Pu) indicados en la tabla de productos son aplicables a rodamientos individuales. Para los conjuntos de rodamientos, los valores correspondientes para los rodamientos individuales se deben multiplicar por un factor indicado en la tabla 1.
SKF logo