Capacidad de carga axial

A medida que aumenta la carga axial, las condiciones de contacto en el rodamiento cambian. El ángulo de contacto y, en especial, el tamaño de la elipse de contacto aumentan, con un posible incremento de la tensión en las transiciones del reborde del aro/camino de rodadura. Esta tensión se mantiene al mínimo en los rodamientos de súper precisión SKF gracias a las medidas tomadas, como zonas de transición redondeadas y rectificadas. Aun así, no se deben superar los valores orientativos para la carga axial máxima (→ tabla de productos).
SKF logo