Aspectos de diseño

Los componentes adyacentes se deben fabricar de forma muy precisa, de modo que los rodamientos axiales de bolas de contacto angular de súper precisión puedan satisfacer los requisitos de una exactitud de giro óptima. Se deben minimizar todas las desviaciones en cuanto a dimensión y forma. Los asientos de los rodamientos sobre el eje y en el soporte deben seguir las tolerancias recomendadas que se recogen en las siguientes tablas:
  • Precisión geométrica de los asientos de rodamientos en ejes: tabla 2
  • Precisión geométrica de los asientos de rodamientos en soportes: tabla 3
  • Precisión geométrica para un montaje con tornillos y unidades cartucho: tabla 4
SKF logo