Juego radial interno o precarga en rodamientos montados

A fin de optimizar la exactitud de giro y la rigidez, los rodamientos de rodillos cilíndricos de súper precisión deben tener una precarga o un juego radial interno mínimos después del montaje. Los rodamientos de rodillos cilíndricos con un agujero cónico se suelen montar con precarga.
El juego de funcionamiento o precarga requeridos dependen de la velocidad, la carga, el lubricante y la rigidez requerida del sistema de rodamientos/husillo completo. La precisión geométrica de los asientos de los rodamientos también cumple un papel importante a la hora de conseguir la precarga o el juego necesarios. La temperatura de funcionamiento y la dstribución de la temperatura en el interior el rodamiento también se deben tener en cuenta, ya que podrían provocar una reducción del juego de funcionamiento o un aumento de la precarga.
SKF logo