Rodamientos axiales de bolas de contacto angular

Los rodamientos axiales de bolas de contacto angular solo se pueden precargar axialmente (fig. 1). El resalte de los rodamientos axiales de bolas de contacto angular se rectifica con precisión de manera que, al montar las dos mitades del rodamiento, se obtiene una precarga determinada sin necesidad de un ajuste adicional. Tenga en cuenta que el ajuste de interferencia y las condiciones de funcionamiento también afectan la precarga.
Bajo una carga, los rodamientos axiales de bolas de contacto angular presentan características similares a los rodamientos de bolas de contacto angular. Por ello, la información ofrecida para los rodamientos de bolas de contacto angular también es válida para estos rodamientos. La fuerza elevadora para los rodamientos axiales de bolas de contacto angular de simple efecto, para accionamientos mediante husillo, de las series BSA y BSD es igual a la de los rodamientos de bolas de contacto angular (tabla 1).
Para los rodamientos axiales de bolas de contacto angular de doble efecto de las series BTW y BTM, la fuerza elevadora se puede calcular con la fórmula

Ka1 = 2,85 F0

donde

Ka1
=
fuerza elevadora
Fo
=
precarga sobre los rodamientos antes de aplicar una carga axial externa

SKF logo