Miscibilidad

Si está considerando la posibilidad de utilizar una grasa alternativa para una aplicación ya existente, compruebe la compatibilidad de la nueva grasa con la grasa actual en cuanto al aceite base (tabla 1) y el espesante (tabla 2). Estas tablas están basadas en la composición de la grasa y solo se deben utilizar como pautas. SKF recomienda comprobar la miscibilidad con un experto en grasas y luego probar la nueva grasa en la aplicación.
Antes de aplicar un nuevo tipo de grasa, elimine la mayor cantidad posible de la grasa antigua de la disposición de rodamientos. Si la nueva grasa es incompatible con la grasa existente, o si la grasa anterior contiene un espesante de PTFE o es a base de silicona, será necesario lavar meticulosamente los rodamientos con un disolvente apropiado. Una vez aplicada la nueva grasa, realice un monitoreo cuidadoso de los rodamientos para asegurarse de que la nueva grasa funciona de manera correcta.
SKF logo