Reutilización de rodamientos

Para determinar si un rodamiento se puede reutilizar, éste se debe inspeccionar detenidamente. Una inspección detallada requiere el desarmamiento del rodamiento. Los rodamientos de bolas de contacto angular no se pueden desarmar sin provocar daños a menos que se utilicen herramientas especiales. Los rodamientos de rodillos cilíndricos sólo se pueden desarmar parcialmente.
SKF desaconseja reutilizar los rodamientos de súper precisión. El riesgo de paradas no planificadas o de un rendimiento insatisfactorio supera, en la mayoría de los casos, el coste de nuevos rodamientos.
Los rodamientos se deben desmontar con cuidado, independientemente de que se vayan a reutilizar o no, ya que un desmontaje descuidado podría dañar los componentes adyacentes. Además, si el rodamiento se desmonta con cuidado, se podrá utilizar posteriormente para realizar un análisis de su estado y daños.
SKF logo