Selección de los rodamientos de súper precisión

Un sistema de eje consta de algo más que rodamientos. Los componentes adyacentes, como el eje y los soportes, son partes integrales del conjunto del sistema. El lubricante y las obturaciones también desempeñan una función primordial. Para maximizar el rendimiento de los rodamientos, debe haber una cantidad correcta del lubricante adecuado con el fin de reducir la fricción en el rodamiento y protegerlo de la corrosión. Los elementos obturadores son importantes porque mantienen el lubricante dentro del rodamiento y excluyen los contaminantes. Esto es especialmente importante dado que la limpieza afecta considerablemente la vida útil del rodamiento. Por ello, SKF fabrica y vende una amplia gama de obturaciones industriales y sistemas de lubricación.
Son varios los factores que intervienen en el proceso de selección de los rodamientos:
  • espacio disponible
  • cargas (magnitud y dirección)
  • precisión y rigidez
  • velocidades
  • temperatura de funcionamiento
  • niveles de vibración
  • niveles de contaminación
  • tipo y método de lubricación
Una vez seleccionado un rodamiento adecuado, se deben tener en cuenta otros factores como:
  • forma y diseño adecuados de otros componentes de la disposición
  • ajustes apropiados y juego interno o precarga del rodamiento
  • dispositivos de fijación
  • obturaciones adecuadas
  • métodos de montaje y desmontaje
A la hora de diseñar una aplicación, cualquier decisión afecta el rendimiento, la fiabilidad y el coste del sistema del eje.
Como proveedor líder de rodamientos, SKF fabrica un gran número de tipos, series, diseños, variantes y tamaños de rodamientos de súper precisión. Los más frecuentes se presentan bajo Tipos y diseños de rodamientos.
Bajo Principios para la selección y la aplicación de los rodamientos, el diseñador de un sistema de rodamientos hallará la información básica necesaria, expuesta en el orden en que normalmente se requiere. Como es lógico, es imposible incluir toda la información necesaria para cubrir todas las aplicaciones concebibles. Por este motivo, en muchos lugares se hace referencia al departamento de ingeniería de aplicaciones de SKF. Este departamento técnico puede realizar cálculos complejos, diagnosticar y resolver problemas de funcionamiento de los rodamientos, y ayudar en el proceso de selección de rodamientos. SKF recomienda también este servicio a cualquiera que desee mejorar el funcionamiento de su aplicación.
SKF logo