Velocidades admisibles

La velocidad admisible de un rodamiento depende del calor por fricción generado por el mismo, cualquier calor aplicado externamente y la cantidad de calor que se pueda evacuar del rodamiento. En aplicaciones en las que la evacuación del calor no es adecuada (ya sea por consideraciones de diseño o debido a altas temperaturas ambiente) quizá se precisen métodos de refrigeración adicionales para mantener las temperaturas de los rodamientos dentro de un rango admisible.
El enfriamiento se puede conseguir mediante diferentes métodos de lubricación. En los sistemas de chorro de aceite y de circulación de aceite, por ejemplo, el aceite se filtra y, en caso necesario, se enfría antes de ser devuelto al rodamiento.
Las tablas de productos indican las velocidades alcanzables, pero no los límites de velocidad, ya que la velocidad admisible depende de factores ajenos al propio rodamiento.
SKF logo