Diseños y versiones

Los rodillos de apoyo SKF están disponibles sin (fig. 1) o con (fig. 2) aros con pestañas. Presentan, de forma estándar, un aro exterior con paredes gruesas con su superficie de rodadura abombada. Sin embargo, también se encuentran disponibles rodillos de apoyo con superficie de rodadura cilíndrica (plana) (sufijo de designación X).

Los rodillos de apoyo sin aros con pestañas requieren componentes adyacentes para guiar axialmente el aro exterior y la jaula.

Los rodillos de apoyo con aros con pestañas no requieren componentes adyacentes para guiar axialmente el aro exterior y la jaula (fig. 3). Las cargas axiales, inducidas cuando los ejes no son horizontales o no están debidamente alineados, son soportadas por los aros con pestañas.

Rodillos de apoyo sin aros con pestañas
  • requieren componentes adyacentes para guiar axialmente el aro exterior y la jaula
  • están basados en los rodamientos de agujas
  • están disponibles:
    • con un aro interior, que es ligeramente más ancho que el aro exterior, con el fin de evitar la fijación axial de este último
    • sin aro interior (prefijo de designación R), diseñados para disposiciones en las que el eje o pasador está templado y rectificado

Rodillos de apoyo de diseño (R)STO

  • están disponibles:
    • con aro interior (fig. 4) que se puede montar por separado del aro exterior y el conjunto de rodillos y jaula, que deben mantenerse siempre juntos, tal como se suministran
    • sin aro interior (prefijo R, fig. 5)
    • solo abiertos (sin sellos)

Rodillos de apoyo de diseño (R)NA 22...2RS

  • están disponibles:
    • con aro interior que se puede montar por separado del aro exterior y el conjunto de rodillos y jaula (fig. 6)
    • sin aro interior (prefijo R, fig. 7)
    • engrasados y tapados con un sello rozante de caucho de nitrilo-butadieno (nitrile-butadiene rubber, NBR) reforzado con chapa de acero a ambos lados
  • tienen la corona de agujas guiada axialmente entre dos pestañas integrales en el aro exterior para formar una unidad que no puede desmontarse.
Rodillos de apoyo con aros con pestañas
  • no requieren componentes adyacentes para guiar axialmente el aro exterior y la jaula (fig. 3)
  • son unidades que no pueden desmontarse
  • tienen diferentes diseños de pestañas:
    • aros con pestañas insertados (diseños NATR y NATV)
    • aros con pestañas libres (diseños NUTR, PWTR y NNTR)
  • soportan las cargas axiales que pueden producirse debido a la desalineación o inclinación

Rodillos de apoyo de diseño NATR y NATV

  • están basados en:
    • una corona de agujas (diseño NATR, fig. 8)
    • completamente llenos de agujas (diseño NATV, fig. 9)
  • tienen el aro exterior guiado axialmente por aros con pestañas insertados, que forman un sello de intersticio
  • también están disponibles con un anillo de deslizamiento axial a ambos lados (sufijos de designación PPA y PPXA) (fig. 10):
    • fabricados de PA66
    • que forman sellos laberínticos estrechos con el aro exterior en sentido radial, para proteger contra los contaminantes gruesos
    • que sirven como sellos rozantes en sentido axial para retener la grasa de manera confiable en el rodamiento
    • que mejoran las condiciones de lubricación en el rodamiento, mantienen un nivel bajo de fricción y de calor por fricción, y prolongan la vida útil de la grasa

Rodillos de apoyo de diseño NUTR ..A

  • están basados en los rodamientos de dos hileras completamente llenos de rodillos cilíndricos sin una pestaña integral entre los dos conjuntos de rodillos (fig. 11)
  • tienen un aro exterior con dos pestañas integrales, que guían axialmente los conjuntos de rodillos
  • tienen un aro interior con dos aros con pestañas libres, que guían axialmente el aro exterior a través de los conjuntos de rodillos
  • tienen un aro angular de chapa metálica introducido a presión en el reborde del aro exterior a ambos lados:
    • que forman un sello laberíntico eficaz
    • que se prolongan sobre los aros con pestañas, y hacen que el rodamiento no pueda desmontarse
  • soportan las cargas axiales relativamente elevadas que pueden producirse debido a la desalineación o inclinación
  • se pueden suministrar con un aro exterior reforzado (más grueso) para soportar cargas de impacto elevadas (p. ej., NUTR 50 A → NUTR 50110 A)

Rodillos de apoyo de diseño PWTR ...2RS

  • están basados en los rodamientos de dos hileras de rodillos cilíndricos completamente llenos de rodillos (fig. 12)
  • tienen un aro exterior con tres pestañas integrales, que guían axialmente los conjuntos de rodillos
  • tienen un aro interior con dos aros con pestañas libres, que guían axialmente el aro exterior a través de los conjuntos de rodillos
  • tienen una cantidad relativamente grande de grasa entre los dos conjuntos de rodillos
  • están equipados a ambos lados con un sello rozante de NBR, integral con un aro angular de chapa metálica que se introduce en el reborde del aro exterior:
    • para presionar contra los aros con pestañas
    • que se prolongan sobre los aros con pestañas, y hacen que el rodamiento no pueda desmontarse
  • soportan las cargas axiales relativamente elevadas que pueden producirse debido a la desalineación o inclinación
  • se pueden suministrar con un aro exterior reforzado (más grueso) para soportar cargas de impacto elevadas (p. ej., PWTR 50.2RS → PWTR 50110.2RS)

Rodillos de apoyo de diseño NNTR ...2ZL

  • están basados en los rodamientos de dos hileras completamente llenos de rodillos cilíndricos (fig. 13)
  • tienen un aro exterior con tres pestañas integrales, que guían axialmente los conjuntos de rodillos
  • tienen un aro interior con dos aros con pestañas libres, que guían axialmente el aro exterior a través de los conjuntos de rodillos
  • tienen una cantidad relativamente grande de grasa entre los dos conjuntos de rodillos
  • están equipados con un sello de laminillas a ambos lados, introducido en los rebajes en los rebordes de los aros con pestañas y del aro exterior, que hacen que el rodamiento no pueda desmontarse
  • soportan cargas radiales muy elevadas y las cargas axiales relativamente elevadas que pueden producirse debido a la desalineación o inclinación
Jaulas

Los rodillos de apoyo SKF, si no están completamente llenos de rodillos, deben estar equipados con una de las jaulas que se muestran en la tabla 1. La jaula estándar no está identificada en la designación del rodamiento.

Cuando se utilizan a temperaturas elevadas, algunos lubricantes pueden tener efectos perjudiciales sobre las jaulas de poliamida. Para obtener más información sobre la idoneidad de las jaulas, consulte la sección Jaulas y Materiales de las jaulas.

SKF logo