SKF Insight™

SKF Insight™ es una revolucionaria innovación que permite que los rodamientos SKF comuniquen sus condiciones de funcionamiento continuamente, con sensores internos y electrónica de adquisición de datos. Los rodamientos han sido siempre considerados el corazón de la maquinaria giratoria; ahora SKF hace que sean el cerebro también.
Antes de SKF Insight, las técnicas de monitoreo de condición sólo podían detectar los daños después de que se habían producido. Ahora, al detectar directamente en el rodamiento, SKF es capaz de monitorear desde el primer efecto microscópico a medida que se produce y, con esta información, los clientes pueden tomar medidas correctivas para reducir las causas de los daños en el rodamiento (agregar lubricante, mitigar las sobrecargas transitorias, etc.).

Además, mediante el monitoreo directo de la carga en el rodamiento, SKF Insight permite medir la carga que realmente experimenta el rodamiento, en lugar de la carga para la que fue diseñado. Esta información valiosa puede volver a enviar a la fase de diseño con el fin de mejorar el sistema y el diseño de los rodamientos.

Con la tecnología de SKF Insight integrada en los rodamientos, es más sencillo y más práctico para los clientes introducirse en el monitoreo de condición. Mejor conocimiento del funcionamiento, mejor planificación del mantenimiento, mano de obra optimizada y gestión de piezas de repuesto dan como resultado una reducción de los costos de funcionamiento.

La tecnología de SKF Insight incluye:

  • Miniaturización: el envasado de las tecnologías del sensor permite la medición de parámetros críticos, como rpm, temperatura, velocidad, carga, vibración y otras características.
  • Autoalimentación: al utilizar el entorno de la aplicación, los rodamientos inteligentes pueden generar la propia energía que necesitan para funcionar.
  • Sencillez: la comunicación inalámbrica inteligente del interior del rodamiento permite comunicar en entornos en los que el WiFi tradicional no funciona.
  • Redes inteligentes: al comunicarse entre sí y mediante una puerta de enlace inalámbrica, los rodamientos con SKF Insight forman una “malla” y pueden enviar la información correspondiente a su condición para su análisis.

Gestión del Ciclo de Vida de SKF

SKF sigue teniendo un gran interés en la gestión del ciclo de vida, y muchas de nuestras nuevas soluciones y tecnologías, como SKF, nos permiten trabajar con los clientes y obtener beneficios de ellos en todo el mercado industrial.

Este gran interés en el ciclo de vida de los activos es una evolución natural de cómo aplicamos nuestras plataformas tecnológicas. Ahora, con un enfoque de gestión del ciclo de vida, tomamos nuestras plataformas tecnológicas, y nuestro conocimiento sobre la industria, y los combinamos para trabajar con los usuarios finales y entender sus necesidades y demandas y, luego, incluimos toda la información recopilada en nuestra oferta a los fabricantes de equipos originales, y los ayudamos a desarrollar su actividad.

Más información sobre la Gestión del Ciclo de Vida de SKF

Se lanzó SKF Insight en la Feria de Hannover 2013

El revolucionario SKF Insight™ se lanzó en Hannover; vea los vídeos a continuación
  • Escuche al Presidente y CEO de SKF, Tom Johnstone en esta entrevista exclusiva.
  • Escuche lo que el Dr. Alan Begg tiene para contar sobre cómo SKF Insight™ cambiará el modo de monitorear la condición.
  • Escuche una explicación de SKF Insight a cargo del jefe de proyectos Donald Howieson
  • Mire el video de lanzamiento de SKF Insight™
SKF logo