Instalación de las obturaciones HDDF

La cuidadosa manipulación e instalación de una obturación mecánica es fundamental para evitar cortar o rasgar las arandelas elastoméricas Belleville o romper los anillos de obturación metálicos, lo cual puede causar el fallo prematuro de la obturación y fugas inmediatas. También es crucial mantener las caras de obturación libres de contaminantes como la suciedad o pelusas. Observe siempre atentamente las instrucciones de instalación.

Preparación del soporte y la obturación

Todos los componentes del soporte que estén en contacto con las arandelas Belleville deben estar libres de contaminantes (aceite, polvo, partículas de pelusa, etc.) durante la instalación de la obturación. SKF recomienda utilizar un disolvente no derivado del petróleo y un paño limpio y sin pelusa para limpiar estos componentes antes de la instalación.
Todas las partes de la obturación se deben manipular con cuidado para evitar daños o rayones.

Procedimiento de instalación

  1. Instale las arandelas Belleville asentadas contra el reborde interior de los anillos de obturación metálicos (fig. 1).
  2. Introduzca cuidadosamente cada mitad de la obturación (arandela Belleville y anillo de obturación metálico) en el soporte hasta que esté completamente asentada. Compruebe que la obturación no esté descentrada y que las arandelas estén asentadas uniformemente en la parte inferior del agujero del soporte. La instalación incorrecta de la obturación puede originar cargas desiguales alrededor de la circunferencia de las caras de obturación, provocando rayones o que los anillos de obturación se separen y permitan que el aceite se fugue.
  3. Limpie ambas caras de los anillos de obturación metálicos con un paño sin pelusa y aplique una fina película de aceite. Asegúrese de que no se aplique aceite a ninguna otra superficie más que a las caras del anillo de obturación (fig. 2).
  4. Compruebe que ambos soportes sean concéntricos y estén correctamente alineados. Las arandelas Belleville no deben perder su asiento en la parte inferior del soporte.
  5. Junte cuidadosamente los dos soportes, evitando grandes impactos que puedan arañar o romper los componentes de la obturación.
  6. Por último, mantenga fija una de las mitades del conjunto mientras gira la otra mitad al menos diez vueltas completas.

Nota

Este procedimiento permite al instalador comprobar que el soporte y las arandelas Belleville estén alineados. Si el montaje de la instalación se tambalea, es necesario desmontarla y verificar que las arandelas Belleville estén correctamente asentadas en el soporte.
SKF logo