Resistencia química

En la tabla se ofrece información sobre la resistencia química de los materiales del labio de obturación de SKF a la mayoría de las sustancias que se encuentran en las aplicaciones industriales. Esta información está basada en pruebas internas y en la experiencia de los usuarios, así como en la información suministrada por los proveedores de los distintos materiales. Salvo que se indique lo contrario, la información es válida para los medios de pureza y calidad comercial.
La resistencia química de las obturaciones también se ve afectada por la temperatura, así como por la presión y por la cantidad de medios presentes. Otros factores importantes que se deben tener en cuenta a la hora de seleccionar un material adecuado para un labio de obturación son:
  • el tipo de funcionamiento (estático o dinámico)
  • la velocidad periférica del labio de obturación
  • los materiales del eje y el soporte
  • el acabado de la superficie de contacto de la obturación
Debido a que los factores anteriormente mencionados también afectan a la vida útil y al rendimiento de la obturación, la información incluida en la tabla Resistencia química sólo se puede considerar como una guía orientativa.
SKF logo