SKF Duralip (D)

SKF Duralip es un caucho de nitrilo carboxilado (XNBR) desarrollado por SKF que combina las buenas propiedades técnicas del caucho de nitrilo con una mayor resistencia al desgaste, lo que se muestra en el diagrama 1. Se utiliza principalmente en las obturaciones para aplicaciones de la industria pesada. Se deben elegir obturaciones fabricadas de este material cuando contaminantes abrasivos como la arena, la tierra o el óxido puedan llegar a la superficie de contacto de la obturación sobre el eje.
SKF logo