Coaxialidad

Las desviaciones de la coaxialidad, es decir, la diferencia entre las líneas centrales del eje y el agujero del soporte (lo que se conoce como desalineación entre el eje y el agujero [Shaft-to-Bore Misalignment, STBM]), provocan una distribución irregular de la fuerza sobre el labio de sello (fig. 1). Esto significa que una sección del labio de sello estará sometida a más fuerza, lo que provocará un ensanchamiento del área contacto entre el labio y la superficie de contacto, mientras que la sección opuesta estará proporcionalmente descargada y su efecto sellador se verá reducido. Los valores orientativos para las desviaciones de coaxialidad admisibles correspondientes a los sellos SKF se indican en el diagrama 1.
SKF logo