Variación

La variación (lo que se conoce como variación dinámica [Dynamic Runout, DRO]) describe la excentricidad dinámica del eje. Especialmente a velocidades altas, existe el riesgo de que el labio de sello, debido a su inercia, no pueda seguir la superficie del eje (fig. 1). Si la excentricidad es tal que la distancia entre el labio de sello y el eje se hace mayor de lo requerido para mantener una película lubricante hidrodinámica, el medio que se pretende sellar saldrá por el intersticio. Por lo tanto, es recomendable disponer el sello muy cerca del rodamiento y mantener un mínimo juego de funcionamiento del rodamiento. Puede consultar los valores de la variación admisible en el diagrama 1. Normalmente, estos valores son más bajos en el caso de los sellos estrechos.
SKF logo