Velocidades permitidas

Los valores orientativos para las velocidades periféricas y de giro permitidas para los diferentes diseños de obturación se indican en la Tabla de selección de obturaciones". Si las velocidades periféricas indicadas en la tabla no son suficientes para una posición de obturación determinada, se puede utilizar el diagrama 1. Este diagrama indica las velocidades periféricas y de giro relacionadas con el material del labio de obturación. Los valores son válidos para los labios de obturación con muelle que estén bien lubricados por un aceite mineral, cuando el suministro de lubricante adecuado evita que el calor acumule y cuando la presión es la misma en ambos lados de la obturación (diferencial de presión = 0).
El diagrama 2 muestra que los ejes de gran diámetro pueden soportar mayores velocidades periféricas que los ejes con menores diámetros. Esto se debe a que la sección transversal del eje no aumenta de manera lineal con el aumento del diámetro, sino por el cuadrado del aumento de diámetro. Por lo tanto, la disipación del calor de un eje de gran tamaño es mucho mejor que la de un eje pequeño.
Por lo general, las obturaciones SKF WAVE pueden funcionar a velocidades periféricas mayores que las indicadas en el diagrama 3, debido a la forma hidrodinámica del labio.
Los valores obtenidos en el diagrama 4 se deben reducir si:
  • se utilizan obturaciones radiales del eje con un labio auxiliar rozante
  • la lubricación es inadecuada o se utiliza lubricación con grasa, es decir, cuando las temperaturas debajo del labio aumentan debido a la mala disipación del calor
  • la superficie de contacto no cumple con los requisitos de acabado de la superficie o precisión de funcionamiento
  • existe un diferencial de presión a través de la obturación
SKF logo