Recambio

El labio de la obturación de repuesto no se debe desplazar sobre la misma zona que el labio de la obturación antigua. Existen varias formas de conseguir esto:
  • Reacondicionar o sustituir la superficie de contacto (esto puede suponer el desmontaje del eje).
  • Instalar un manguito de desgaste: SKF SPEEDI-SLEEVE o LDSLV.
  • Instalar un anillo distanciador en el agujero del soporte entre el reborde del soporte y la obturación (fig. 1).
  • Colocar la nueva obturación a una profundidad diferente en una abertura cilíndrica en el soporte, es decir, hacia el medio que se vaya a obturar.
Al elegir una obturación de repuesto, asegúrese de que su diseño y su material se correspondan con los de la obturación original. En caso de duda, seleccione una obturación que satisfaga las condiciones de funcionamiento de la aplicación, y que los materiales de la obturación sean compatibles con el lubricante.
Sólo se deben utilizar obturaciones hechas de un material diferente en caso absolutamente necesario. En estos casos, se deben seguir las recomendaciones dadas en la tabla. El orden en el que aparecen los materiales indica su nivel de idoneidad.
Si no se encuentra disponible una obturación del mismo diseño con la misma anchura que la original, se puede utilizar una obturación algo más estrecha, o si la profundidad del agujero del soporte lo permite, se puede utilizar una obturación algo más ancha como repuesto.
SKF logo