Arandelas obturadoras, diseño F

La arandela del eje de un conjunto de arandelas de obturación del diseño F (fig. 1) lleva una arandela plástica flocada y delgada adicional. El flocado aterciopelado está hecho de fibras de poliamida resistentes al desgaste.
Como las fibras del flocado sólo ejercen una ligera presión sobre la superficie de contacto de la arandela del soporte, no hay un incremento notable de la fricción en comparación con las arandelas estándar. La única diferencia se aprecia al comenzar el funcionamiento. Inicialmente, la fricción es relativamente alta pero cae rápidamente después de unas pocas revoluciones. El par de fricción depende de muchos factores, incluyendo la precisión del montaje, el grado de contaminación, etc. y por lo tanto es difícil de predecir.
La eficacia de las arandelas obturadoras flocadas es superior a la de las arandelas estándar, en los siguientes casos:
  • En entornos desfavorables para los rodamientos, especialmente cuando se manejan materiales que contengan partículas abrasivas como arena, tierra, cemento, etc.
  • Cuando, debido a entornos húmedos y sucios, se usen rodamientos rellenos de grasa y equipados con obturaciones rozantes, cuyos labios de caucho requieren protección contra partículas abrasivas (fig. 2).
  • Cuando el límite de espacio no permite el uso de varios conjuntos estándar.
  • Cuando las condiciones de funcionamiento, p. ej. la velocidad o la temperatura son tales que la grasa no se puede retener entre las arandelas obturadoras estándar.
La ventaja de usar arandelas obturadoras flocadas es que permiten ampliar los intervalos de relubricación y la vida útil de los rodamientos. Se ha descubierto que los rodamientos de equipos agrícolas que, por ejemplo, deben funcionar muy cerca de la tierra, el agua y la vegetación, requieren mucho menos mantenimiento si están protegidos con arandelas obturadoras flocadas.
SKF logo