Desalineación

Los anillos en V pueden tolerar la desalineación entre el eje y el soporte, es decir, las desviaciones de la perpendicularidad entre el eje y la superficie de contacto del soporte. Los valores orientativos para la desalineación angular máxima admisible se indican en el
Los valores de desalineación admisible para el diseño VR3/VL, que es muy compacto, son bastante menores que los de los diseños VR1/VA y VR2/VS.
El diseño VR4 de anillos en V tiene una gran sección transversal del sello y tolera desalineaciones mayores.
En el caso de las aplicaciones en las que los anillos en V no están apoyados axialmente en el eje, se deberá reducir el valor máximo indicado en el diagrama.
SKF logo