Elección del tamaño adecuado

Para determinar el tamaño apropiado del manguito, primero es necesario limpiar cuidadosamente el eje. A continuación se deben medir el diámetro de una sección no dañada de la superficie de contacto de la obturación en al menos tres planos diferentes. La media aritmética de estas mediciones determina el tamaño del SKF SPEEDI-SLEEVE. Si el valor se encuentra dentro de la gama de diámetros admisibles indicada en la tabla de producto para el diámetro del eje d1, el SKF SPEEDI-SLEEVE tendrá un ajuste apretado adecuado sobre el eje y no precisará ningún adhesivo.
Si en la tabla de producto no se muestra ningún tamaño adecuado, será necesario reelaborar el eje con una dimensión apropiada. Eso también significa que se necesitará un nuevo tamaño de obturación. Si las cantidades de producción son suficientes, SKF puede suministrar un SKF SPEEDI-SLEEVE u otra solución de manguito de desgaste con dimensiones especiales.
A través de SKF Seal Select se puede seleccionar fácilmente un SKF SPEEDI-SLEEVE adecuado y una obturación radial del eje a juego.
SKF logo