SKF Duralip (D)

SKF Duralip es un caucho de nitrilo-butadieno carboxilado (Carboxylated Nitrile Butadiene Rubber, XNBR) desarrollado por SKF que combina las buenas propiedades técnicas del caucho de nitrilo con una mayor resistencia contra el desgaste, lo que se indica en el diagrama 1. Se utiliza, principalmente, en los sellos para las aplicaciones de la industria pesada. Se deben elegir sellos fabricados de este material cuando contaminantes abrasivos, como la arena, la tierra o la escara, puedan llegar a la superficie de contacto del sello sobre el eje.
SKF logo