Rodamientos de apoyo

Los rodamientos de apoyo suelen ser rodamientos de rodillos cilíndricos, con aros exteriores extragruesos y que vienen en lotes por cada eje. Los rodamientos de apoyo se manipulan preferiblemente como conjuntos completos.

Además del proceso general de reacondicionamiento, la sección transversal radial total (grosor de la pared) del conjunto de rodamientos de apoyo se mecaniza para obtener una variación muy reducida de la sección transversal de todos los rodamientos del lote/eje. El proceso de reacondicionamiento de los rodamientos de apoyo es una adaptación del proceso general de reacondicionamiento de rodamientos:
  • volver a rectificar la superficie externa del aro exterior y renovar el perfil logarítmico
  • montar, inspeccionar y volver a clasificar los grupos de altura de sección.
SKF logo