第七届中国数控机床展览会

April 16 - 20, 2012

第七届中国数控机床展(CCMT)于416日到20日在南京举行,来自14个国家和地区的800余家机床工具行业制造商参展,其中境外知名参展厂商150余家,境内知名机床工具企业悉数到场,参展企业和参观者数量超过往年近50%。展会前三天展馆爆棚,让人感觉这是一场行业盛会。作为机床制造企业的领先合作伙伴,SKF也参加了这次展会。

这次展会本土企业和外资品牌如沈阳机床、大连机床均有参展,以本土企业居多70余家国内机床制造商携百种自主创新成果参展,这些展品覆盖了全行业多种关键主机、关键功能部件,展现了本土机床工具行业加速转型升级的最新成果。本土机床行业的转型升级需要高性能的关键部件解决方案,因此SKF的先进解决方案也会受到越来越多的关注。

在本次展会,SKF 70平米的展台汇集了众多的专业人士。参观者被SKF创新且全面的解决方案所吸引,如领先的主轴设计仿真系统、超精密轴承、高速应用轴承、高刚性轴承和高承载轴承,丝杠和导轨,润滑系统,维修工具仪器和主轴维修及监测服务系统。轴承、润滑、机电一体化和服务等平台的关键技术均有亮相。

当然,SKF吸引众多关注的背后不仅仅是展品。SKF的领先、品牌知名度及实力也在机床行业不断传播。在SKF展台,参观者还可以通过动态显示屏了解SKF的历史、创新、关爱及SKF制造实力和企业氛围。

SKF中国SI Precision BURSSLubrication BU联合参与了这次展会。这次活动提供了与客户交流的良好机会,让机床行业客户体验到整体全面的SKF解决方案。本次展会,SKF展台参观人次超过1500SKF精密机械业务单元中国区销售总监李松讲道,“此次展会为SKF提供了一个平台,展示机床行业技术实力,精密机械业务单元也整合全球的力量,对此次展会提供了大力的支持;同时SKF也希望籍此机会,能够为国内的机床和主轴制造行业提供具有世界水平的更快、更持久、更环保的全面的机床解决方案。”

SKF logo