斯凯孚(SKF)磁悬浮轴承系统成功应用于中国市场

2015 January 08, 13:00 CST

中国浙江,201518日:SKF S2M磁悬浮轴承已成功地应用于浙江绍兴三金石化公司的生产线,这些磁悬浮轴承配备在三金石化公司引进的法国低温星(CRYOSTAR)公司所生产的透平膨胀机上。

 

这些设备均为催化法丙烷脱氢石化工艺的关键设备,用于将丙烷转化为丙烯。丙烯是诸如尼龙、塑料薄膜和塑料包装产品生产中的一个关键成分。三金石化公司位于浙江省东北部的绍兴市,每年生产45万吨聚丙烯。

 

浙江三金石化公司的现场设备负责人欧先生说:“可靠性和环保是我们在选择相应设备时的重要考虑因素。由于无需复杂的润滑油系统,SKF S2M磁悬浮轴承消除了润滑油对工艺气体污染的风险,以及由于可能的封堵而引起的低温换热器的效率损失,从而提高了系统的可靠性,满足了我们的需求。同时由于采用了嵌入式传感器,SKF S2M磁悬浮轴承系统的控制系统也可对设备的状态进行监测和诊断。另外,轴承系统在34000 rpm的公称转速下振动水平相当低,小于10微米,具有良好的稳定性。S2M公司和CRYOSTAR公司还为我们提供了优质的现场支持服务,使得我们的生产线得以顺利试运行。我们对此感到非常满意。”

 

CRYOSTAR公司是第一个开发配备磁悬浮轴承的透平膨胀机的企业,从1988年起就开始在其生产的透平膨胀机上应用SKF S2M磁悬浮轴承。该公司拥有一条生产配备磁悬浮轴承的透平设备的重要生产线,所生产的透平设备广泛应用于全球,其中有十多台应用在中国市场。

 

今天,在全世界共有550多台透平膨胀机配备了SKF S2M磁悬浮轴承,SKF S2M的磁悬浮轴承已成为此类设备的标准配置。除此之外,适用于此类轴承的其他应用还有天然气处理、露点控制和石化工艺。


瑞典斯凯孚
(发布)

欲知更多信息,请联系:
媒体关系: Monique Turner,+1 267 4366836;+1 215 801 8722;monique.turner@skf.com

斯凯孚是一家全球知名的轴承、密封件、机电一体化和润滑系统供应商,并为客户提供包括技术支持、维护及可靠性服务和工程咨询及培训等服务。 斯凯孚在 130 多个国家经营业务,在全球拥有 15,000 个经销商网点。

集团 2013 年销售额达 635.97 亿瑞典克朗,员工人数为 48,401 人。www.skf.com

® SKF 是斯凯孚集团的注册商标。
™ BeyondZero 是斯凯孚集团的商标。


SKF logo