“自从加入SKF赛车单元之后,我终于实现了在F1方程式赛车工作的梦想。”

Massimiliano - 工程
Massimiliano - 工程
Massimiliano是位于意大利艾拉斯卡的斯凯孚赛车组应用工程师。 他的工作主要包括跟进与F1方程式赛车相关的所有新设计、计算和研发的活动。 这是一个振奋人心又富有挑战的工作,而且很显然,他乐在其中。

为F1方程式赛车工作是每一位工程师的梦想吗?

“当然! 我只和两个车队合作——法拉利车队和红牛二队。同时还是玛涅蒂玛瑞利集团的供应商。”

您工作中最精彩的是哪部分?

“我出于各种原因而喜欢我的工作。 如果一定要我总结的话,我想是因为可以在工作中和F1方程式赛车的系统升级中可以提高我的技术背景知识。比如变速箱、车轮、发动机、底盘的更新。 此外,最大的工作动力还来源于我非常喜欢和客户之间的合作,以及能我干劲十足的正面压力。”

斯凯孚是否在您寻找这份工作过程中起到很大的作用?

“当然。 我十几岁的时候,就对了汽车、发动机和赛车这些东西着迷。 在这种激情的驱使下,我在意大利都灵理工大学攻读了5年的机械工程专业。毕业后我担任法拉利GT质量顾问。 然而,是在加入斯凯孚赛车组之后,我才真正实现在F1方程式赛车工作的梦想。”

那么您在SKF的前景如何?

“我一直都很渴望在国外生活和工作。作为一个全球性的公司,斯凯孚提供各种各样这样的机会。事实上,我刚刚开始了一份在英国的国际工作。 对于我来说,这便证明了我在斯凯孚的未来掌握在我自己手中,并且如果我继续采取主动行动,我将获得我需要的所有支持,从而主宰自己的职业生涯。”
SKF logo