最佳化的润滑

润滑不良会导致故障

三分之一以上的轴承过早失效是由于使用了不正确的润滑剂和/或润滑剂使用不当引起的。

SKF可提供帮助

通过使用建议的SKF润滑剂、工具和技术,可以显著减少停工时间和降低维护要求。 SKF可以帮助您选择合适的润滑剂,以满足垂直轴或者抵抗固体、压力、温度、载荷、化学侵蚀等的需求。

优化维护步骤

工业泵通常不易接近,因此为维护工作带来困难。 全自动润滑系统可以由SKF来选定,从而获得最长的轴承使用寿命,并降低运作成本。

最优化的润滑

SKF logo