能源监测服务 - 泵系统

获得成功的有效方法

综合的能源监测服务 - SKF泵系统可以帮助工厂发现能够减少和泵相关的能源成本的机会。 通过工厂员工(由SKF培训)或SKF专家对泵能源效率进行例行测量和监控,从而确定何时修复磨损的泵最具成本效益。

能源监测服务 - SKF泵系统可以作为综合资产管理系统一部分,与状态监测计划同时使用。 因为每个泵系统都是唯一的,能源监测服务 - 泵系统程序可灵活应用,通过以下几个主要步骤进行:
  • 泵系统的选择
  • 建立数据库,其中包含监测计划内的泵细则
  • 将路径细则编程至SKF @ptitude点检员
  • 培训操作人员
  • 计划移交和常规监测

优势包括:

  • 节约成本 - 找出提高泵系统能源效率的方法
  • 增加可靠性 - 改善能源效率以提供更高的可靠性
  • 内部解决 - 不需要聘用专家来识别您的泵系统的能源效率改进情况 您自己的操作人员就是监测效率的“双眼”
  • 持续改善 - 通过对所选泵系统进行常规监测
  • 整合 - 能够与您现有的状态监测计划进行整合
  • 基于ODR - 利用久经检验的操作人员驱动可靠性工具和方法,鼓励工厂经营者和管理人员具有节能意识、管理能源意识以及减少二氧化碳排放的活动意识
SKF logo