人员发展

拖船
SKF Marine GmbH 的员工有着很高的敬业度和忠诚度。 公司各个层次的许多员工已为公司服务多年。 对于其中许多人而言,公司已然成为家庭的一部分,因为他们的父母、子女或配偶也在公司工作。

这种密切的关系形成的原因之一便在于我们为所有员工提供了一个个人发展机遇。 所有员工都有权参与的年度绩效考核便是一个具体的实例。 我们还针对各个不同方面,提供培训计划。 这些计划涉及从专家资格认定(例如,在工程领域)到以开发领导才能为主题的研讨会,再到旨在扩展个人技能的培训(例如,开展谈判或时间管理)。
SKF logo