资产管理服务

资产管理服务
依照传统,大多数的船主和操作员都会选择按照时间计算的维护办法,包括计划好的设备全面检修和重要轴承部件的更换,以此来减少在操作过程中因为设备故障所产生的风险。

根据不同情况采取不同养护的措施使用的是一些有力但非侵入性的监控技术,以此来判断当前的机械状况,保存历史趋向数据,提出需要预测和早期设备可能存在潜在威胁的证据。

早期预警可以提供计划性的维护效果,主要是通过提供更多的计划时间,组织备件,需要较长的交付时间,还需要熟练工人进行纠正处理。 早期的警报和计划性的干涉措施可以降低其它设备部件和系统的重大损毁危险,同时也能节省一大笔可观的资金以及不必要的花费。

当主要机械停机的可能性极大降低之后,根据不同情况采取不同的维护的措施也可以帮助减少船舶在行驶过程中所会遇到的潜在危机和降低对环境产生不利影响。

使用在线状态监测系统,或者是在恶劣区域或无信号位置使用线下感应系统,都可以最大地避免派遣船务工程师亲临现场,减少技术人员受伤可能性。

最后,根据不同的情况采取不同的养护项目支持服务,同时也可以为那些长期存在和重复出现的障碍出现的根本原因提供相关信息,持续地提高设备的可靠性,最大化船舶的可用性。
SKF logo