SKF 船舶状态监测解决方案

SKF船舶状态监测套件以及SKF船舶状态监测Route套件,优化您的船舶运营。

SKF船舶状态监测套件
船舶的正常运行时间取决于船上设备机械的可用性。 无需拆卸设备即可评估辅助设备的运行状况或许比以往任何时候都重要。 SKF船舶状态监测套件和SKF船舶状态监测Route套件可以助您向状态维护迈出可靠、经济的一步,进而优化船舶运营。

优势
  • 有助于最大程度上提高关键设备和辅助设备的可用率。
  • 简化了维护工作、降低了维护成本
  • 提前指示可能出现的问题
  • 设置、使用简单,易于理解
SKF 船舶状态监测套件

即使没有受过专业训练的用户在使用 SKF 船舶状态监测套件时都能理解振动数据测量结果,并找到设备中的故障源。

这种船舶行业专用软件的预配置是将测量数据转换为容易理解的颜色编码结果。 通过对资产状况进行快速分析,帮助客户决定进行修复或者将数据发送给 SKF,进行深入的分析。

完整的套件包括
  • SKF Microlog GX 75
  • SKF船舶状态监测套件船舶资料库
  • 双头螺栓
  • 系统设置和操作工作指令
  • 预印贴纸
  • 适用于报告和趋势的 SKF 状态监测软件包
SKF船舶状态监测Route套件

SKF 船舶状态监测 Route 套件可以提供船舶设备的预定义模板和具体状况监测数据库设置,如报警等级。 收集到的船舶数据能够通过 SKF Enlight 中心通信平台传输到 SKF One Global Cloud,SKF 远程诊断中心(RDC)团队或客户可以通过 SKF One Global Cloud 获取和分析船舶数据,从而为船舶工程师或者船队技术经理提供支持。 以一种清晰、可执行的方式给出分析和报告,用以支持船舶工程师进行维护活动。

完整的套件包括
  • SKF Microlog GX 75
  • 产品基于 SKF 在旋转设备监测领域的专业知识,并且符合 SKF 标准和等级要求。
  • 符合工程师现场要求的质量工作说明
  • 软件包是 SKF Enlight 中心,包括连接至用于资产信息进行报告和趋势分析的 SKF One Global Cloud。 总工程师、船队经理和 SKF 远程诊断专家等所有的用户也都可以获取信息
SKF船舶状态监测套件的其他支持
  • SKF可以帮助您在辅助设备上设置震动数据采集点
  • 咨询服务是服务协议的一部分
  • 人员培训

机器健康智慧 – 通过 SKF Enlight 中心与其连接
SKF Enlight 中心是一种易于使用的软件解决方案,可直接连接至 SKF 远程诊断服务,并在此通过基于状态的智能维护实现无与伦比的性能和成本节省。

SKF Enlight 中心的主要特点
  • SKF Enlight 中心界面简洁,上面显示了大部分有价值的信息(任务和分析视图、仪表盘)。 它直观且用户友好,只需最少的培训
  • 所有数据和分析都通过一个界面显示;只需一次网页登录,可进行实时数据分析
  • 该系统以网页为基础并且直接从 SKF One Global Cloud 获取数据 - 有助于节省 IT 成本,而且集中化的数据存储可便于随处访问
  • 通信平台包括不同的用户角色(总工程师、主管、船队经理),而且如果有需要,可连接至等级检查员和 SKF 远程诊断专家
  • 该系统提供成功执行状态监测(CBM)策略所需的全部数据和信息,包括规划的维护工作 - 用于提升操作安全性、减少停机时间以及节省成本和时间
我们的船舶团队很乐意为您提供支持,帮您找到符合您个人需求的最优解决方案。
SKF logo