SKF 船舶状态监测解决方案

SKF 船舶状态监测套件以及SKF船舶状态监测Route套件 – 优化您的船舶运营。

SKF船舶状态监测套件
船舶的正常运行时间取决于船上设备的可用性。 无需拆卸设备即可评估辅助设备的运行状况或许比以往任何时候都重要。 SKF 船舶状态监测套件和SKF船舶状态监测 Route 套件可以助您向状态维护迈出可靠、经济的一步,进而优化船舶运营。

优势
  • 有助于最大程度上提高关键设备和辅助设备的可用率。
  • 简化了维护工作、降低了维护成本
  • 提前指示可能出现的问题
  • 设置、使用简单,易于理解
SKF 船舶状态监测套件

即使没有受过专业训练的用户在使用SKF船舶状态监测套件时都能理解振动数据测量结果,并找到设备中的故障源。

这种船舶行业专用软件的预配置是将测量数据转换为容易理解的颜色编码结果。 通过对资产状况进行快速分析,帮助客户做出修复的决策或者将数据发送给 SKF,进行深入的分析。

完整的套件包括
  • SKF Microlog GX 75
  • SKF 船舶状态监测套件船舶资料库
  • 双头螺栓
  • 系统设置和操作工作指令
  • 预印贴纸
  • SKF 状态监测报告和趋势软件包 
SKF 船舶状态监测 Route 套件

SKF 船舶状态监测 Route 套件可以提供船舶设备的预定义模板和具体状况监测数据库设置,如报警等级。 收集到的船舶数据能够通过 SKF Enlight 中心通讯平台传输到 SKF One Global Cloud,SKF 远程诊断中心(RDC)团队可以对该数据进行评估和分析,从而为船舶工程师或船队技术经理提供支持;也可由客户直接进行该操作。 以一种清晰、可执行的方式给出分析和报告,用以支持船舶工程师的维护活动。

完整的套件包括
  • SKF Microlog GX 75
  • 该型号产品基于 SKF 在旋转设备监测领域的专业知识,并且符合 SKF 标准和等级要求。
  • 符合工程师现场需求的质量工作说明
  • 软件包是 SKF Enlight 中心,包括连接至用于资产信息报告和趋势分析的 SKF One Global Cloud。 总工程师、船队经理和 SKF 远程诊断专家等所有用户都可以获取该信息
SKF 船舶状态监测套件的其他支持
  • SKF可以帮助您在辅助设备上设置震动数据采集点
  • 咨询服务是服务协议的一部分
  • 人员培训

机器健康报告 - 通过 SKF Enlight 中心连接
SKF Enlight 中心是一款易于使用的软件解决方案,可直接连接至 SKF 远程诊断服务,通过基于智能状态的维护带来无比的性能和成本的节省。

SKF Enlight 中心的主要特点
  • SKF Enlight 中心的界面简洁,上面显示了最重要的信息(任务和分析视图、仪表盘)。 它直观且用户友好,几乎不需要培训
  • 所有数据和分析都通过一个界面显示;只需要在页面上登陆一次;可现场分析数据
  • 该基于网页的系统直接从 SKF One Global Cloud 获取数据 - 有助于节省 IT 成本,集中的数据存储可随处访问
  • 通讯平台允许不同的用户角色(总工程师、主管、船队经理)。如果有需要,还可以与等级检查员和 SKF 远程诊断专家联系
  • 该系统提供执行成功的状态监测(CBM)策略所需的所有数据和信息,包括计划的维护工作 - 以提高操作安全性、减少停机时间以及节省成本和时间
我们的船舶团队很乐意帮您找到适合您个人需求的最佳解决方案。
SKF logo