SKF Copperhead 故障监测系统

在出现故障之前,发现问题

SKF Copperhead 故障监测系统套件
采矿和水泥设备因故障而导致计划以外的停产,其时间与金钱的损失总是多于因计划停产进行维护和维修成本。 通过用于采矿设备的SKF Copperhead故障检测系统,可以在未导致意外停产前,检测到将要发生的故障。 通过最新的振动和温度测量技术,系统能够在运行期间进行监测并检测各类故障。

专为采矿和水泥磨机研发

SKF Copperhead拥有专为采矿和水泥业设备研发的坚固传感器。 该系统除了能使操作人员避免发生故障,还能提供更好的维护和维修规划。 从而提高维护人员的安全性,降低维护和维修成本,及提高生产效率。

获得全球运行数据

便于安装的预制系统既可作为独立设备,也可集成在工厂自动化系统中。 SKF Copperhead显示关键数据,这个关键数据可以由SKF或受训的工作人员通过一个基于万维网的链接进行分析。

检测各类设备故障:
  • 零部件松动
  • 不平衡
  • 轴承和齿轮损坏
  • 润滑不足
  • 影响
  • 高温
SKF logo