SKF静压滑靴轴承

在恶劣的条件下提供高承载能力

SKF静压滑靴轴承能够在最恶劣的工况下承载世界上最重的载荷,操作时使用供应的压力油以支承大量的载荷。 这些设计用于磨机、窑炉和水泥磨机的轴承具有如下功能:

  • 承载能力高
  • 支承直径不受限制
  • 几乎无摩擦或磨损
  • 可承受重冲击载荷
  • 速度或旋转方向独立
  • 运行精度和刚度都高

SKF静压滑靴轴承服务

定期检查和分析可以识别潜在风险,从而制定行动计划以克服潜在故障。 有时也需要修复和升级滑靴轴承。

 

SKF利用静压滑靴轴承配置,为采矿和水泥厂提供定制的维修和维护服务计划。 SKF技术服务专员根据已制定的检查表格,对现场进行彻底的年度检查。 然后,分析检查结果并制定行动计划,以确定配置中需要更换、修正、翻修或修复的部件。

这项SKF服务可以极早识别潜在的故障,并进行干预以防止故障的发生。 这有助做出维护计划,以及准备适当的SKF再造件及备件。 这项服务有助于降低维护成本,尽可能减少意外停机时间,从而提高生产效率。
SKF logo