SKF耳轴支撑轴承座

新一代耳轴保护

对于水泥和磨机来说,接触热、冷、雨水和恶劣的大气颗粒会使耳轴轴承发生严重的故障。 因此为了防止出现上述情况,可以使用大量油脂来清除耳轴承座的污染物。

新一代SKF耳轴支撑轴承座适合在这些恶劣工况中可靠运行,配有两个坚固的双V形圈密封件,来保持润滑剂并挡住污染物 即使用高压水清洗,这些轴承座也可以极好地保持油脂。 易于更换密封件。

SKF耳轴支撑轴承座有助于:

  • 延长耳轴轴承使用寿命
  • 降低维护成本
  • 减少油脂的消耗量
  • 减少对环境的影响
SKF logo