Multilog IMx-S为复合循环发电厂提高可靠性和安全性

挑战

北美洲的复合循环发电厂遭受着与天气有关的安全问题,这些问题使得工厂人员无法从户外建筑收集关键资产数据。 管理层知道丢失信息说明了存在问题,但仍认为是在线系统过于昂贵,因为关键设备资产存在于工厂的每个角落。

SKF解决方案

SKF评估系统要求、查看资产所在位置以及现有厂房局域网接入点的位置。 SKFMultilog IMx-S解决方案拥有超过32个16通道的IMX-S卡,战略性分布在设备资产附近,并由SKF @ptitude监测套件和诊断工具自动获取、存储和管理数据。

该系统经过配置可利用关键资产附近的局域网接入点,并且使用无线调制解调器和路由器连接远程资产,如冷却塔风机、循环水泵和服务水泵。

SKF负责整个系统的安装、软件和服务器设置,并为90个关键和重要的工厂设备资产建立了系统数据库和报警参数。

结果如何

除了在导致计划外停机或中断发生之前监测故障外,工厂全天候状态监测资产的能力为维护队伍提供时间,以执行根原因故障分析工作,并为定期维护停机时间妥善规划维护活动。

六个月后,SKF Multilog IMx-S及工厂人员能及时发现并纠正服务水塔电机中的潜在故障,从而防止工厂在夏季用电高峰时期发生中断。
SKF logo