角接触球轴承

角接触球轴承图1
SKF可为变速器应用中的齿轮单元提供定制角接触球轴承。 SKF通过高端知识和软件支持可计算并实现正确的预载荷,从而在寿命、刚度和摩擦方面优化轴承性能。 可以进一步在外部尺寸、承载能力、内部几何、保持架设计方面进行应用优化。

使用特殊热处理和混合解决方案以及氮化硅滚动部件,满足客户在温度、速度、寿命和摩擦方面的要求。

SKF可以为赛车应用提供范围广范的标准角接触球轴承(ACBB)以及定制角接触球轴承(ACBB)。

轴承可以配备带大量氮化硅滚动部件的轻质PEEK保持架。 氮化硅滚动部件可以帮助减少滚动摩擦并有助于提高轴承刚度。 可以使用不同材料、不同热处理方法制造套圈,使之更适应大范围的工作温度。

轴承内整合低摩擦双唇密封件或者聚四氟乙烯(PTFE)内衬式单唇密封件,以保持润滑并防止污染进入;需要时可采用例如氟橡胶等特殊HT材料。

高精度角接触球轴承(ACBB)为油脂润滑并且永久密封,具有高轴向刚度以及承载能力刚度,能更好地对离合器作出反应并延长使用寿命。
SKF logo