清洁轮滑鞋中的轴承

不可维护型轴承

许多轴承带有金属防尘罩,这些防尘罩不可以拆下来。 因此无法对这些轴承做清洁维护。 SKF工业标准608-2Z型轴承就是一个例子。 但是您仍然可以护理这些轴承! 轴承外表面的脏污需要及时清理。 气候寒冷时,水会凝结到轴承上。 您需将轴承表面擦干。

只需将滑轮从底板拆下。 用一块干布或干燥的平软牙刷将脏尘、水份和其他杂质擦除,这些杂质容易粘附在轴承的外壳上,尤其是当有润滑脂泄漏出来时。 应从轴承内径向外径方向进行擦拭(见图)。 然后在金属表面上敷一些润滑脂,使之形成一层薄油膜,以防生锈。 以上就是您所能做到的最大维护,不过这些维护工作足以防止生锈!

可维护型轴承

SKF SPEEDtrainer和SKF GOLDracer属于半维护型轴承。 这就表示,只有一种或两种保护件可轻易拆下,让您进行清洁或给轴承补充润滑。 切勿拆卸另一侧的密封件! SKF为SPEEDtrainer轴承研制出一种可轻易拆卸的黑色非接触密封件。 SKF也为GOLDracer轴承组研制出一种可轻易拆卸的螺旋防尘罩,该装置是专利产品,产品名为“Quickshield”。 以上两种解决方案的密封件都可用一个销钉方便地拆下。

警告! 为防止杂质侵入轴承,在拆卸防尘盖或密封件之前,请按以上说明对轴承表面进行清洁处理。

清洁轴承内部部件: SKF通常不鼓励自行清洁轴承内部部件。 但是,如果您认为有必要的话,请注意您所使用的清洁产品、工具和工作场所首先一定要清洁。 在 SKF 工厂里,清洁产品必须经过过滤,以滤除任何超过0.4微米的颗粒! 因此,如果您使用不充分清洁的产品来清洁轴承,就要承担一定的风险。

油润滑可维护轴承

SKF SPEEDracer微型轴承和SKF SPEEDskater轴承是SKF专为竞滑比赛研制的。 竞滑运动员喜欢用油润滑的轴承,因为它们的滚动性能比润滑脂润滑的轴承更好。 但是,这些轴承需要定期用润滑油进行补充润滑。 为此,我们的竞赛用轴承都是一侧封闭而另一侧敞开的。

想要定期补充润滑吗? 只需把轴承从滑轮上拆下,向轴承中加一两滴SKF Speed Master润滑油。 把滑轮轮毂擦干净,然后再装上轴承。

想要清洁轴承内部吗?

SKF logo